-
Grand Rapids, Michigan saves one billion dollars as real-time decision support system solves infiltration and inflow problem
After nearly 25 years, Grand Rapids finished retrofitting its combined sewer overflow system to a separate sanitary and stormwater system, completing its long-term control plan (LTCP) in 2015. But now, the City needed to get a better understanding of the infiltration and inflow into these newly separated sanitary sewers to ensure compliance with a mandate from the Michigan Department of Environmental Quality (DEQ).
-
ARA Pustertal AG: reducing aeration energy consumption by 10% in a WWTP thanks to a digital twin
ARA Pustertal AG operates the Innichen-Sexten wastewater treatment plant (WWTP) in the South Tyrol area of Italy. The plant, which has a capacity for 36,000 inhabitants, uses a conventional activated sludge process, with pre-denitrification and biological phosphorus removal.
-
EMALCSA: implementación de un gemelo digital para apoyar la toma de decisiones en la operación de la red de abastecimiento
La Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (EMALCSA) gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad de A Coruña y en otros siete municipios cercanos, con una población total de 400.000 habitantes. La operadora española capta, potabiliza y distribuye más de 36 millones de metros cúbicos de agua potable a 138.000 clientes cada año, a través de una red de más de 560 kilómetros, 26 depósitos y seis estaciones de bombeo. -
EMASA: Incremento de la eficiencia hídrica a partir del análisis inteligente del balance hidráulico
EMASA (Empresa Municipal Aguas de Málaga S.A.) es la empresa pública del Ayuntamiento de Málaga encargada de la gestión integral del ciclo urbano del agua desde 1987. La entidad presta servicio a más de 600.000 habitantes y distribuye aproximadamente 42 hm³ de agua potable. El sistema opera con un caudal de hasta 2 m3/s por segundo, asegurando el abastecimiento urbano a través de una extensa red que alcanza casi 2.000 km de tuberías, está sectorizada en alrededor de 240 DMA y cuenta con más de 240.000 contadores, de los que 170.000 son smart meters. -
Flygt Concertor wastewater pumping system delivers eight years of high efficiency and clog resilience at Heathrow Airport, while halving station energy consumption.
In November 2015, Heathrow Airport’s water services department installed and trialled Xylem’s new state-of-the-art Flygt Concertor intelligent wastewater pumping system, with the intent to solve chronic clogging issues at one of the airport’s more challenging wastewater pumping stations.
-
Un pequeño municipio ahorra 3.000 euros y 7.500 kg de CO2 al año sustituyendo una bomba antigua
Lichetenau es un pequeño municipio con 3600 habitantes. El sistema de suministro de agua local suministra 170.000 m3 de agua a 1.300 hogares cada año. La empresa con sede en Gunzenhausen, Augustin, un socio de ventas y servicio de Lowara, ha proporcionado asesoramiento sobre las soluciones de suministro de agua.
-
Orekan (Gobierno de Navarra): Sistema de Alerta Temprana para reducir el riesgo de inundaciones
La Comunidad Foral de Navarra, situada en el norte de España, cuenta con una superficie de más de 10.000 km² y una población aproximada de 680.000 habitantes, concentrada principalmente en el entorno metropolitano de Pamplona. Su territorio presenta una elevada complejidad hidrológica, al estar dividido entre la cuenca del Ebro, que abarca aproximadamente el 90% de la comunidad, y la vertiente cantábrica, caracterizada por cuencas cortas y de respuesta rápida. -
Publiacqua S.p.A.: plataforma de apoyo a la toma de decisiones para reducir pérdidas de agua
Centralizar la gestión del ciclo del agua para Publiacqua SpA, la empresa encargada de prestar el servicio de agua potable en el Medio Valdarno, en Toscana, que abarca cuatro provincias: Florencia, Prato, Pistoia y Arezzo.
-
Consorcio de Aguas de Tarragona: implementación de una solución avanzada de gestión de datos
El CAT implementó la plataforma Xylem Vue y su Smart Water Engine para resolver este problema e impulsar la eficiencia hídrica y energética. La aplicación Unified Network Management se implementó para proporcionar un único centro de control para los activos de tratamiento de agua potable, independientemente de su ubicación geográfica.
-
-
Xylem handles the pressure for landmark towers in Malta
Xylem's innovative products are going to solve water challenges in the Mercury Towers, one
-
Xylem’s Holistic Solution of Mixers and Pumps Supports Efficient Mine Slime Transport – From Sump to Surface Disposal
One customer, operating a hard rock nickel mine in Ontario, needed an efficient and reliable solution to transport its mine slime from an underground sump back to the surface while ensuring continuity in production and minimizing downtime.
-
-
Brewery Achieves Sustainability Objectives with ADI® AnMBR Solution
Wastewater system generates effluent that far exceeds the city’s discharge requirements
-
Gruppo CAP: gestión inteligente de la red de abastecimiento mediante analítica avanzada y planificación predictiva de activos
Gruppo CAP implementó Xylem Vue para optimizar su red de agua de 6.500 km, reduciendo pérdidas y mejorando la gestión de activos. -
-
Trial of Flygt Adaptive Mixers Shows Energy and Cost Saving in New Plymouth, New Zealand
Xylem collaborated with the New Plymouth District Council to trial the innovative Flygt Adaptive technology, replacing two existing mixers in the anoxic zone of bioreactors.
-
Las bombas Xylem Lowara garantizan un rendimiento de excelencia en el rascacielos más alto del mundo
Xylem Lowara se encuentra en el centro de las tecnologías más recientes en sistemas de transporte de agua y se ha convertido en un proveedor de vanguardia de equipos de bombeo en numerosos proyectos prestigiosos en Oriente Medio.