It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Sensori di livello incoerenti

Applicazione

Questo tipo di anomalia è applicabile alle stazioni di pompaggio delle acque reflue che soddisfano i seguenti requisiti:

  • La stazione è dotata di un sensore di livello analogico e di un interruttore di livello alto.
  • Il livello di avvio configurato per ogni pompa è disponibile in Secure Connect.

Il tipo di anomalia è disabilitato per i controller che hanno un allarme equivalente.

Descrizione

Gli utenti vengono informati di questa anomalia se l'interruttore di livello alto è attivato e il sensore analogico misura un livello dell'acqua inferiore al livello di avvio configurato di qualsiasi pompa. 

Possibili cause

  • Guasti o intasamenti nel sensore di livello analogico
  • Guasti nell'interruttore di alto livello
  • Configurazione livello o posizione interruttore errati

Grafici correlati per la valutazione

Per istruzioni su dove trovare i grafici correlati da esaminare, vedere
"Dove trovo i grafici delle anomalie da esaminare?" in Domande frequenti sugli eventi > Anomalie

Descrizione del grafico Sensori di livello incoerenti

Il grafico mostra il livello dell'acqua misurato e lo stato di funzionamento di ogni pompa nella stazione per quando è stato attivato l'interruttore di livello alto.

Valutazione del grafico, esempio 1

Il grafico mostra che alle 10:00, l'interruttore di livello alto è stato attivato quando il livello dell'acqua misurato era inferiore al livello di avvio della pompa. L'evento è stato isolato.

Valutazione del grafico, esempio 2

Il grafico mostra che dalle 8:00 del 17 marzo, le pompe funzionano al segnale dell'interruttore di alto livello invece che del sensore di livello analogico. Pertanto, entrambe le pompe si avviano ad ogni ciclo di pompaggio invece che alternarsi. 

Valutazione del grafico, esempio 3

Il grafico mostra che il segnale del sensore di livello dell'acqua era piatto (pari a zero) quando è stato attivato l'interruttore di livello alto.

Disabilita il tipo di anomalia

Se il comportamento identificato come anomalia è normale per una stazione, il tipo di anomalia deve essere disabilitato. Per ulteriori informazioni, vedere "Come posso abilitare o disabilitare un tipo di anomalia?" in Domande frequenti sugli eventi > Anomalie

Domande frequenti correlate

Molti utenti hanno avuto domande simili su eventi, allarmi, anomalie e incidenti.