It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Характеристики Xylem Vue Secure Connect

Основа Secure Connect — это функции, которые помогают вам контролировать ваши активы. Узнайте больше о различных функциях здесь.

Характеристики Xylem Vue Secure Connect

Secure Connect — это цифровая услуга, которая предоставляет оповещения и информацию на основе данных с устройства, подключенного к вашим насосным станциям или другим активам водяной инфраструктуры. После установки шлюза для подключения всех активов можно получить полный обзор всех подключенных операций в любое время и в любом месте.

Функции платформы

Платформа Secure Connect предлагает систему контроля «подключи и работай». Secure Connect соединяет поддерживаемые и пользовательские устройства через Modbus (RS-485, RS-232 или TCP) или аналоговые и цифровые входы непосредственно на CCD 401.

Secure Connect обрабатывает данные с нескольких станций. Перейдите на панель управления, чтобы просмотреть статистику станции и легко перемещаться между станциями с помощью фильтрации и сортировки на основе данных.

  • Списки вызовов

    Список вызовов — это группа пользователей, получающих уведомления от Secure Connect в случае сигналов тревоги.

  • Обнаружение аномалий

    Получайте уведомления, когда подключенное устройство отклоняется от ожидаемого поведения

  • Внешняя интеграция

    Подключите Secure Connect к другим системам через межмашинный разъем API или OPC UA Connector.

Характеристики на уровне станции

В Secure Connect станция является центральной концепцией. Каждый клиент может управлять несколькими станциями, а на каждой станции могут быть установлены датчики, насосы и другое оборудование. Пользователь может отслеживать текущие данные, отправленные устройством, такие как статус своих активов или погодная информация вашей станции.

Некоторые устройства можно управлять дистанционно. Пользователь также может делать заметки, загружать изображения, просматривать исторические данные и сигналы тревоги.

Подключенные насосы, датчики и другое оборудование взаимодействуют с Secure Connect через контроллер, известный как «устройство» в Secure Connect. Устройство подключено к шлюзу (CCD 401), который обеспечивает подключение к Secure Connect. Как устройства, так и шлюзы требуют периодических обновлений программного обеспечения, которые управляются через Secure Connect.

Мониторинг инцидентов

Если станция не подключена к Secure Connect, возникает происшествие «утрата связи». Инцидент показывает период времени, в течение которого соединение было потеряно. Из-за системных задержек инциденты могут иметь задержку 30-60 секунд.

В аналитике станции собираются данные и инциденты потери связи. Этот макет позволяет сопоставить данные и конкретный инцидент.

Возможными причинами могут быть перебои в работе локальной сети или перебои в подаче электроэнергии. Это также может быть локальная проблема, например, слабый радиосигнал, например, из-за неправильного позиционирования антенны или, возможно, ПЗС не подключен к правильному порту антенны.

Чтобы защитить ваши активы, центр управления сетью Xylem контролирует платформу Secure Connect 24/7. Кроме того, система Secure Connect обнаруживает перебои в работе, а также сигнализирует о потере контакта, информируя пользователей о состоянии их активов.

Вопросы?

У многих пользователей были аналогичные вопросы о событиях, сигналах тревоги, аномалиях и инцидентах.