It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

取り付け

Xylem Vue Secure Connectの中核はモデムクラウド接続デバイス(CCD)です。CCDとその接続方法の詳細については、こちらをご覧ください。

取り付け

Secure Connectの使用を開始するには、まずアカウントが有効化されていることを確認してください。次に、CCD 401を開梱し、電源とアンテナに接続します。次に、Secure Connectに接続したいデバイスを取得し、CCD 401に接続します。最後に、Secure Connectアプリケーションを開き、ステーションを設定します。特定のトピックに関するサポートについては、以下の情報を参照してください。

金具

  • Flygt CCD 401

    Secure Connectの中核は、最新のクラウド接続デバイス(CCD)です

  • Kompatible enheter

    En liste over kompatible enheter inkludert I/O- og CCD-gatewaytilkoplingsenheter

  • カスタムデバイス

    互換デバイスのリストにないデバイスは、カスタムデバイスとして追加することができます。

  • Enhetskonfigurasjon

    Konfigurasjonstrinn for enheter som krever spesialoppsett for å kommunisere med CCD 401

  • 詳細情報

    多くのユーザーが CCD 401 ゲートウェイについて同様の質問をしています。必要な回答は FAQ で確認できます。

外部統合

  • Secure Connect API

    Secure Connectアプリケーションプログラミングインターフェース (API) により、外部システムからSecure Connect データにアクセスすることができます。

  • AvensorOPC

    OPC Unified Architectureクライアントを備えたソフトウェアでSecure Connectのデータとアラームを読み取ることができます

  • ご質問

    FAQ で Secure Connect の仕組みに関する他の質問もご覧ください。