It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

カスタムデバイス

互換デバイスのリストにないデバイスは、カスタムデバイスとして追加することができます。ユーザーはデバイスのタイプおよびデータポイントを定義します。Secure Connectはデータポイントに関する情報を分析に使用し、デバイスからのデータを視覚化します。

要件

  • ゲートウェイに以下のオプションのいずれかで接続するすべてのデバイスは、同じ通信インターフェースを使用する必要があります:
    • RS-232
    • RS-485
    • Ethernet
  • 接続されるデバイスはすべて同じタイプのものであることが必要です。
    • この要件はI/Oデバイスには適用されません。
    • 異なる SENECA デバイスを同じゲートウェイに接続することも可能です。SENECA デバイスと異なるタイプのデバイスを同じゲートウェイに接続することはできません。
接続 各ゲートウェイの接続デバイスの最大数
ゲートウェイ
RS-232 8
RS-485 8
Ethernet 4

何かご質問がありますか?

多くのユーザーがCCD 401ゲートウェイについて同様の疑問を抱いています。
で答えを探します
接続に関するよくある質問