It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

アラーム管理

接続されたデバイスからリアルタイムのデータと早期警告を受信し、テキストメッセージ、電子メール、アプリ内通知を介して、定義されたコールリストにアラーム通知を送信します

アラームは、ユーザーの操作が必要な危険の警告です。すべてのアラームはアラームログに記録され、システム内の各デバイスとステーションに個別のアラームがあります。

優先度レベル

すべてのアラームには、各デバイスのデフォルトの優先レベルがあります。システム内の各アラームの優先レベルを変更することが可能です。優先度には、高、中、低、オフの4つのレベルがあります。以下の表は、ユーザーへの通知方法と各優先度の説明を示しています。

優先度レベル 通知 説明
高 アプリケーションがアラームアイコンを表示します 
アプリケーションがユーザーにメッセージを送信します
アプリケーションがアラームを監視します 
通知はアクティブです 
アラームはログファイルに保存されます
媒質
低 アプリケーションがアラームアイコンを表示します
Off __ アプリケーションはアラームを監視しません

 

アラームの状態

アラームはアクティブまたは停止できます。アクティブなアラームは、アラームを発生させたトリガーがまだ実行中であることを意味します。Secure Connectの各アラームインスタンスには、アラームステータスを示すアイコンがあります。Secure Connectを使用すると、ユーザーは優先度、状態、アラームが認識されているかどうかに基づいてアラームをフィルタリングできます。  以下の表は、アラームアイコンの色とその意味を示しています。

アラームアイコン 説明 優先度レベル
赤の点滅 未確認アラームA 高
赤 確認済みアラームA 高
オレンジの点滅 未確認アラームB 媒質
オレンジ 確認済みアラームB 媒質
灰色 アラームC 低

 

ユーザー設定の遅延

また、アラームの通知遅延を設定することもできます。これは、ユーザーへの通知にかかる時間と、アラームがSecure Connectで停止したとみなされるまでの時間に影響します。以下の表は、遅延タイプについて説明しています。

遅延 説明
通知遅延 [分〕 通知遅延とは、アラームがトリガーされてからユーザーに最初の通知が送信されるまでの時間です。
指定された遅延時間の間、アラームがアクティブの場合のみ通知が送信されます。
アラーム起動遅延 [秒〕 アラーム作動遅延が設定されている場合、指定された時間の間、はアラームのトリガーを遅らせます。
アラーム解除遅延 [秒〕 非アクティブ化遅延が設定されている場合、指定された時間の間、 はアラームの停止を遅らせます。

関連するFAQ

多くのユーザーが、イベント、アラーム、異常、インシデントについて同様の質問を受けています。