It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

不均等な実行時間

アプリケーション

この異常タイプは、2ポンプ排水ポンプステーションに適用され、ポンプは各サイクルで同じ実行時間で定期的に交互に設定されます。

異常タイプは、一般的にポンプが定期的に交互にならない装置タイプでは無効になります。

説明

1つのポンプの運転時間が、ステーション内の他のポンプの運転時間を3日間連続で20%以上超えると、この異常がユーザーに通知されます。

考えられる原因

  • ポンプ間の容量差
  • ステーションの設定に関する問題:
    • 1つのポンプは、常に他のポンプよりも高いレベルで起動します。
    • 停止レベルはポンプ間で異なる設定になっています。
    • 停止レベルが低すぎるため、1つのポンプがいびき状態レベルで動作します。
    • ポンプは定期的に交換されません。
  • ポンプまたはポンプ制御の故障
  • ポンプの逆止弁の問題

評価用関連チャート

検査に関連するチャートの入手方法については、
尚、検査用の異常チャートはどこにありますか?尚、尚、尚、Event FAQs > Anomalies の下にあります

チャートの説明 ポンプの使用状況の詳細

チャートには、次のデータが表示されます。

  • ステーション内の各ポンプの運転ステータス
  • 水位があれば、

チャートの期間は、最大分解能で1日です。

  • 異常がアクティブな場合、チャートには前日が表示されます。
  • 異常が停止した場合、チャートには異常が発生した日が表示されます。

チャートでは、以下の項目を評価できます。

  • 異常の原因となった問題
  • 異常がまだアクティブな場合のステーションの現在の状態

チャートの説明 ポンプ使用率の比較

このチャートは、ステーション内の各ポンプの毎日の使用状況を示しています。チャートの期間は複数日です。チャートでは、以下の項目を評価できます。

  • 2つのポンプ間の利用率の差の程度
  • 問題の発生頻度

チャートの評価、例1

チャートは、ポンプ1が2月末に容量を失ったことを示しています。

  • ポンプ使用率の詳細チャートは、ポンプ1のサイクルがポンプ2のサイクルよりも長いことを示しています。
  • ポンプ使用率の比較チャートは、2月末にポンプ1の使用率が大幅に増加したことを示しています。

チャートの評価、例2

ポンプ利用率の詳細図は、2月27日以降、水位の傾向が通常のパターンと大きく異なり、ポンプサイクルが非常に長いことを示しています。この動作は、ポンプ容量ではなくポンプ制御に問題があることを示します。

ポンプ使用率の比較チャートは、ポンプ使用率の差が数日後にスワップされるため、問題を確認します。

異常タイプを無効にする

異常として識別された動作がステーションで正常である場合、異常タイプを無効にする必要があります。詳細については、以下を参照してください。 異常タイプを有効または無効にする方法? 以下 Event FAQs > Anomalies の下にあります

関連するFAQ

多くのユーザーが、イベント、アラーム、異常、インシデントについて同様の質問を受けています。