It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

水位の予期しない変動

アプリケーション

この異常タイプは、アナログレベルセンサーを備えた廃水ポンプステーションに適用されます。

説明

ポンプが動作していないときに測定水位が繰り返し低下すると、この異常がユーザーに通知されます。

考えられる原因

  • アナログレベルセンサーの故障またはその他の問題
  • コントローラの故障
  • ポンプの逆止弁の問題
  • Secure Connectのステーション設定が正しくありません

評価用関連チャート

検査に関連するチャートの入手方法については、
尚、検査用の異常チャートはどこにありますか?尚、尚、尚、Event FAQs > Anomalies の下にあります

チャートの説明 異常が検出された初日

チャートには、次のデータが表示されます。

  • 異常が検出された最初の日のステーション内の各ポンプの運転ステータス
  • 異常が検出された初日の水位

チャートでは、異常の原因となった問題を評価できます。

チャートの説明 ステーションの現在の状態

チャートには、異常がアクティブな場合が表示されます。チャートには、次のデータが表示されます。

  • 過去24時間におけるステーション内の各ポンプの運転状態
  • 過去24時間の水位

チャートを使用すると、ステーションの現在の状態を評価できます。

異常が停止した場合、異常が検出された初日のチャートのみが表示されます。

チャートの評価、例1

ステーションには、定期的に交互に作動し、一定の始動レベルと停止レベルの間で作動するように設定された2つのポンプがあります。図は、測定された水位が非常にノイズが多く、ポンプサイクルの区別が困難であることを示しています。このトレンドは、アナログレベルセンサーの故障を示します。

この例では、故障したレベルセンサーがポンプを起動する非現実的なレベルスパイクを測定するため、状況は特に深刻です。その直後、センサーは設定された停止レベルよりも低いレベルを測定し、ポンプを停止します。この動作により、両方のポンプで毎日何百回もの不要なサイクルが発生し、素早く連続して起動・停止します。

チャートの評価、例2

測定された水位は、設定された始動レベルと停止レベルの間の通常のポンプ動作と一致しています。同時に、ポンプの利用は常にゼロに等しく、水位の傾向には対応しません。この動作は、ステーション自体ではなく、Secure Connectでのステーションの設定に問題があることを示します。

異常タイプの無効化

異常として識別された動作がステーションで正常である場合、異常タイプを無効にする必要があります。詳細については、以下を参照してください。 異常タイプを有効または無効にする方法? 以下 Event FAQs > Anomalies の下にあります

関連するFAQ

多くのユーザーが、イベント、アラーム、異常、インシデントについて同様の質問を受けています。