It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

逆流

アプリケーション

この異常タイプは、ポンプの稼働状況と水位が利用可能な廃水ポンプステーションに適用されます。

説明

これらの条件が満たされると、ユーザーにこの異常が通知されます。

  • ポンプ停止直後に水位が大幅に上昇します。
  • ポンプが停止すると、ポンプが起動する時よりも水位が大幅に速くなります。

考えられる原因

ポンプの逆止弁の問題

評価用関連チャート

検査用の関連チャートの見つけ方については、以下を参照してください。Radset検査用の異常チャートはどこにありますか? Event FAQs > Anomalies の下にあります。

チャートの説明 異常が検出された最初の日

チャートには、次のデータが表示されます。

  • ステーション内の各ポンプの運転ステータス
  • 水位があれば、

チャートの期間は、異常が開始した日で、最大分解能を示します。

チャートでは、異常の原因となった問題を評価できます。

チャートの説明 ステーションの現在の状態

チャートには、異常がアクティブな場合が表示されます。チャートには、次のデータが表示されます。

  • ステーション内の各ポンプの運転ステータス
  • 水位があれば、

チャートの期間は、最大解像度の過去1日です。

チャートを使用すると、ステーションの現在の状態を評価できます。

チャートポンプの使用状況の説明

チャートは、ステーション内の各ポンプの毎日の使用状況を示しています。チャートの期間は複数日です。チャートでは、以下の項目を評価できます。

  • 期間中のポンプ使用率
  • マルチポンプステーションの場合、期間中のポンプ間の利用率の違い

チャートの評価、例1

この例では、ステーションは、定期的に交互に設定された2つのポンプを備えた廃水ポンプステーションです。

図異常が検知された初日は、1月10日の午前11時頃から、ポンプ停止直後に水位が急速に上昇することを示しています。1分以内に、レベルは開始レベルと停止レベルの間のレベル範囲の半分に増加します。その後、開始レベルに達するまでレベルが徐々に増加します。

この水位の傾向は、ポンプが停止したときに水位が急速に上昇する原因となる流入の増加がないことを示しています。逆止弁に問題がある可能性があります。

チャートステーションの現在の状態は、ユーザーがチャートを見た瞬間に異常が継続していることを示します。

ポンプ利用率チャートは、1月10日以降、ポンプ1の利用率が著しく増加し、ポンプ2の利用率よりもはるかに高いことを示しています。この傾向により、逆止弁に問題がある可能性があります。

チャートの評価、例2

この例では、ステーションは、定期的に交互に設定された2つのポンプを備えた廃水ポンプステーションです。

図異常が検知された最初の日は、6月30日の午前12時まで、水位が停止レベルと開始レベルの間で直線的に上昇することを示しています。

午前12時頃、ポンプ1の運転時間は大幅に増加します。

午後7時頃になると、ポンプが停止すると水位が急速に上昇します。数分で、レベルはレベル範囲全体の3/4に達します。その後、開始レベルに達するまでレベルが徐々に増加します。

この水位の傾向は、ポンプが停止したときに水位が急速に上昇する原因となる流入の増加がないことを示しています。逆止弁に問題がある可能性があります。

チャートステーションの現在の状態は、ユーザーがチャートを見た瞬間に異常が継続していることを示します。

ポンプ利用率チャートは、6月29日以降、ポンプ1の利用率が著しく増加し、ポンプ2の利用率よりもはるかに高いことを示しています。この傾向により、逆止弁に問題がある可能性があります。

異常タイプの無効化

異常として識別された動作がステーションで正常である場合、異常タイプを無効にする必要があります。詳細については、以下を参照してください。 異常タイプを有効または無効にする方法? 以下 Event FAQs > Anomalies の下にあります。

関連するFAQ

多くのユーザーが、イベント、アラーム、異常、インシデントについて同様の質問を受けています。