It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

設置

OPC UA Connectorの取り付け

OPC UA Connectorは、プライベートネットワークの背後で動作するように設計されています。ソフトウェアをインターネットに公開すると、セキュリティ上のリスクが生じます。ユーザーがすでにOPC UA Connectorのバージョンをインストールしている場合は、初回インストールに従ってください。それ以外の場合は、Upgrade OPC UA Connectorに従ってください。

初回設置

OPC UA Connectorは、Windowsサービスとして、またはスタンドアロンモードでインストールできます。インストール方法にかかわらず、OPC UA Connectorは、C:「ProgramData」「OPC UA Connector」というフォルダを作成し、データを保存します。

Windowsサービス

  1. フォルダ内の所定のOPC UA Connector zipファイルを解凍する
  2. service-install-start.bat の実行
  3. OPC UA Connectorが登録され、Windowsサービスとして起動

スタンドアロンモード

OPC UA Connectorは再起動後、またはリモートセッションが終了した後に自動的に起動しません。ユーザーは、OPC UA Connectorを使用しないときに、C:\ProgramData\OPC UA Connectorフォルダを手動で削除する必要があります。

  1. 所定のOPC UA Connectorzipファイルをフォルダに解凍する
  2. 実行: run.bat

OPC UA Connectorのアップグレード

このセクションは、OPC UA ConnectorがWindowsサービスとしてインストールされ、以前のインストールが存在する場合に適用されます。

OPC UA Connectorをアップグレードするには

  1. OPC UA Connectorの新しいバージョンをフォルダに解凍します。これにより、2つのOPC UA Connectorインストールが作成されます。 
設置 folderpath/opc-ua-connector-previous-version
設置 folderpath/opc-ua-connector-new-version

 

  1. opc-ua-connector-new-version/service-installstart.batの実行

    スクリプトを実行すると、WindowsサービスとしてOPC UA Connectorの新しいバージョンがインストールされ、起動されます。

OPC UA Connectorを停止

このセクションは、OPC UA ConnectorがWindowsサービスとして動作する場合に適用されます。

  • service-stop.batを実行

OPC UA Connectorの再起動

このセクションは、OPC UA ConnectorがWindowsサービスとして動作する場合に適用されます。

  • service-restart.batの実行

OPC UA Connectorのアンインストール

このセクションは、WindowsサービスとしてインストールされたOPC UA Connectorに適用されます。
OPC UA Connectorをアンインストールするには、次のいずれかのスクリプトを実行します。

service-uninstall.batサービス-アンインストール.bat OPC UA ConnectorWindowsサービスを削除します。
service-uninstall-delete-data.bat OPC UA ConnectorWindowsサービスとフォルダを削除します
C:\ProgramData\OPC UA Connector には、OPC UA Connector が使用する構成、証明書、データが含まれています。

 

ユーザーは、抽出されたOPC UA Connector配布ファイルを含むフォルダを手動で削除する必要があります。

Secure Connect通信を有効にする

  1. Chromeブラウザを開き、OPC UA ConnectorWeb UIに移動します。
    http://localhost:8087
  2. デフォルトの資格情報を使用してログインします。
    注:デフォルトの資格情報は安全ではありません。クライアントがOPC UA Connectorに接続できるようにする前に、資格情報を変更することが重要です。
ユーザー名 管理者
パスワード パスワード

 

  1. ログイン後、OPC UA ConnectorWeb UIは、デフォルトのパスワードが使用中であることが検出された場合、パスワードの変更を要求します。パスワードを変更すると、ステータスビューが表示されます。
  2. トップメニューで、Secure Connect認証情報をクリックして、Secure Connect認証情報ビューに移動します。
  3. 編集ボタンをクリックして、クライアントIDクライアントシークレットを入力します。クライアントIDとクライアントシークレットは、Xylemの担当者が提供します。
  4. 保存をクリックし、10秒間待ってから、検証をクリックします
  5. メッセージが表示されるダイアログ資格情報が有効であることを示します。ダイアログにエラーが表示された場合は、クライアントIDとクライアントシークレットが正しくないことを意味します。有効な認証情報については、Xylemの担当者にお問い合わせください。

ユーザーの追加

ユーザーロール

OPC UA Connectorのユーザーは、以下のいずれかの役割を持つことができます。

役割 説明
管理者 OPC UA ConnectorWeb UIを介してアプリケーションを設定し、OPC UAを介して接続するシステム管理者を表します。
OpcUa読み取り 読み取り専用モードでOPC UAを介してのみ接続するが、OPC UA ConnectorWeb UIへのアクセスを必要としないユーザーまたはクライアントを表します。
OpcUa 読み取り/書き込み 読み取り/書き込みモードでOPC UAを介してのみ接続するが、OPC UA ConnectorWeb UIへのアクセスを必要としないユーザーまたはクライアントを表します。

 

機能 管理者 OPCUA読み取り OPCUA書き込み
Web UI アクセス X    
OPC UA読み取り X X  
OPC UA R/W X X X

 

ユーザーの作成

  1. OPC UA ConnectorWeb UIに移動してログインします。
  2. トップメニューで、ユーザー をクリックします
  3. ユーザーの追加ボタンをクリックします。
  4. 必要なユーザー情報を入力し、保存 をクリックします

OPC UA経由で接続

要件:OPC UA Connectorサーバーが正常にセットアップされ、実行されています。詳細については、Secure Connect通信の有効化を参照してください

  1. 次のURIに接続するようにOPCUAクライアントを設定します:opc.tcp://[IPまたはコンピュータ名]:52531/OPCUA/opcua-connector
  2. OPC UAクライアントにエンドポイントを入力します。
    • ユーザーは、OPC UA Connectorサーバーのセットアップに基づいて、URLのIPとコンピュータ名を交換する必要があります。URLをコピーして貼り付けないでください。
    • 使用可能なすべてのエンドポイントは、ステータス > エンドポイントリンク の下に表示されます
    • ユーザーの追加セクションで作成したユーザーの資格情報を入力します。
  3. サポートされているセキュリティポリシーのいずれかを選択します。
セキュリティポリシー 署名 署名と暗号化
Basic256SHA256 X X*
Basic256   X

* 最高のセキュリティのために推奨

OPC UAクライアントが初めてOPC UA Connectorに接続しようとすると、Bad_SecurityChecksFailed(0x80130000)の応答を受信します。デフォルトでは、クライアント証明書はサーバーによって信頼されていません。ユーザーは、証明書を信頼するようにOPC UA Connectorを設定する必要があります。

  1. OPC UA ConnectorWebUIに移動してログインします。
  2. トップメニューで、証明書 をクリックします
  3. 拒否 タブに移動します
  4. 信頼する証明書を見つけ、Trustサーバー証明書アイコンをクリックします。

クライアント証明書は、信頼できるものから拒否されたものに移動したり、必要に応じて削除することもできます。

OPC UA Connectorガイドセクション