Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Biokraftstoffe

Erneuerbarer Kraftstoff für Heizung, Kühlung und Antrieb

Biokraftstoffe sind ein wachsender Markt, nicht nur für den Fahrzeugantrieb, sondern auch für andere Anwendungen wie Heizung und Kühlung. Unsere Lösungen werden in Landwirtschafts- und Industrieanlagen eingesetzt, um Biogas aus organischen Stoffen mithilfe von aeroben und anaeroben Abbauformen zu erzeugen. 

Abwasser aus der Landwirtschaft und Lebensmittelherstellern ist hauptsächlich auf organischer Basis und muss vor der Einleitung aufbereitet werden. Abhängig von den Aufbereitungszielen kann diese Art von Abwasser als Biogas in erneuerbare Energien umgewandelt und das Wasser auch zur Wiederverwendung recycelt werden. 

Die Nutzung von Substraten bietet ein hohes Energiepotenzial, sei es Dünger, Silage, Lebensmittelabfälle oder sogar Lebensmittelreste aus Restaurants oder privaten Haushalten. Die Biogasproduktion wandelt diese Abfallströme in Energie um und reduziert gleichzeitig die Treibhausgasemissionen. Dabei kann Energie, die nicht im eigenen Betrieb verwendet wird, profitabel an das öffentliche Netz verkauft werden. Der anaerobe Abbau ist ein natürlicher Prozess, der auf einem einfachen Konzept basiert. Die effiziente Biogasproduktion erfordert jedoch, dass hauptsächlich schwierige Substrate effektiv gepumpt und gemischt werden können. 

Xylem verfügt über ein breites Spektrum an aeroben und anaeroben Aufschlusslösungen, die für fast jedes Aufbereitungsziel oder jede Grundfläche skaliert werden können. Diesen Systemen können auf Grundlage spezifischer Ziele zusätzliche Geräte hinzugefügt werden. Dazu gehören Systeme zur Flotation gelöster Luft (DAF), tauchfähige Zerkleinererpumpen, verschiedene Arten von Abdeckungen und Filterpressen.