Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Configurazioni OPC UA Connector

Tutte le configurazioni seguenti si riferiscono alle proprietà personalizzate del file che si trova in
C:\ProgramData\OPCUAConnector\config\custom-config.properties.

Specificare la validità del certificato del server OPC UA in anni

Per impostazione predefinita, OPC UA Connector creerà automaticamente un certificato pfx per il server OPC UA. La validità predefinita del certificato è 50 anni.

La riconfigurazione della validità richiede la creazione di un nuovo certificato.Anche i client OPC UA che sono già stati configurati devono accettare il nuovo certificato

  1. Aprire la directory in cui è installato OPC UA Connector.
  2. Aprire il file custom-config.properties.
  3. Modificare il valore per la proprietà
    connector.opcua.server.certificateValiditàAnni.
  4. Rinominare o eliminare il precedente certificato pfx nella cartella/sicurezza di installazione di OPC UA Connector. Questo passaggio è necessario per creare un nuovo certificato con la nuova validità.
  5. Riavviare l’OPC UA Connector. Se OPC UA Connector funziona come servizio Windows, utilizzare -opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat 

Specificare il certificato e la password del server OPC UA

Per impostazione predefinita, OPC UA Connector crea automaticamente un certificato pfx per il server OPC UA. È opzionale fornire un certificato pfx personalizzato.

Utilizzare la configurazione seguente per specificare il nome file del certificato e la password.

  1. Aprire la directory in cui è installato OPC UA Connector.
  2. Aprire il file custom-config.properties
  3. Modificare i valori per le proprietà:

    Nome file certificato  connector.opcua.server.certificateFile=nome-filecertificate.pfx
    Password certificato  connector.opcua.server.certificatePassword=certificate-password


  4. Riavviare l’OPC UA Connector. Se OPC UA Connector funziona come servizio Windows, utilizzare opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Il certificato pfx personalizzato deve essere inserito nellacartella/cartella di sicurezza di opcuaconnector-installation. Creare la cartella se non esiste.

Se il file non esiste, OPC UA Connector creerà automaticamente il certificato pfx con la password specificata.

I client OPC UA che hanno già configurato devono accettare il nuovo certificato.

Cambia porta server TCP OPCUA

  1. Aprire la directory in cui è installato OPC UA Connector.
  2. Aprire il file, custom-config.properties.
  3. Modificare il valore per la proprietà: server.tcpPort.
  4. Riavviare l’OPC UA Connector.
    Se OPC UA Connector funziona come servizio Windows, eseguire opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Cambia porta WebUI

  1. Aprire la directory in cui è installato OPC UA Connector.
  2. Aprire il file, custom-config.properties.
  3. Modificare il valore per la proprietà: server.port
  4. Riavviare l’OPC UA Connector. Se OPC UA Connector funziona come servizio Windows, eseguire opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Cambiare la porta dell'azionatore

  1. Aprire la directory in cui è installato OPC UA Connector.
  2. Aprire il file custom-config.properties.
  3. Modificare il valore per la proprietà: management.server.port
  4. Riavviare l’OPC UA Connector. Se OPC UA Connector è in esecuzione come servizio Windows, eseguire opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.