It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

一貫性のないレベルセンサー

アプリケーション

この異常タイプは、以下の要件を満たす廃水ポンプステーションに適用されます。

  • ステーションにはアナログレベルセンサーと高レベルスイッチが装備されています。
  • 各ポンプの設定された始動レベルは、Secure Connectで使用できます。

異常タイプは、同等のアラームを持つコントローラでは無効になっています。

説明

高レベルスイッチが作動し、アナログセンサーがポンプの設定された始動レベルよりも低い水位を測定すると、この異常がユーザーに通知されます。 

考えられる原因

  • アナログレベルセンサーの故障または詰まり
  • 高レベルスイッチの故障
  • 不適切なレベル構成またはスイッチ位置

評価用関連チャート

検査に関連するチャートの入手方法については、
尚、検査用の異常チャートはどこにありますか?尚、尚、尚、イベントFAQ > 異常

チャートの一貫性のないレベルセンサーの説明

このチャートは、高レベルスイッチが作動した時の測定された水位とステーション内の各ポンプの運転状態を示しています。

チャートの評価、例1

このチャートは、測定された水位がポンプの開始水位を下回ったときに、午前10時に高水位スイッチが作動したことを示しています。イベントは孤立した。

チャートの評価、例2

このチャートは、3月17日の午前8時以降、ポンプがアナログレベルセンサーではなく高レベルスイッチの信号で作動することを示しています。したがって、両方のポンプは、交互ではなく各ポンプサイクルで起動します。 

チャートの評価、例3

このチャートは、水位センサーの信号が平ら(ゼロに等しい)であったことを示しています。

異常タイプを無効にする

異常として識別された動作がステーションで正常である場合、異常タイプを無効にする必要があります。詳細については、以下を参照してください。 異常タイプを有効または無効にする方法? 以下 イベントFAQ > 異常

関連するFAQ

多くのユーザーが、イベント、アラーム、異常、インシデントについて同様の質問を受けています。