It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

始動回数が不均等

アプリケーション

この異常タイプは、2ポンプ排水ポンプステーションに適用され、ポンプは各サイクルで定期的に交互に設定されます。

異常タイプは、一般的にポンプが定期的に交互にならない装置タイプでは無効になります。

説明

1つのポンプの起動回数が、ステーション内の他のポンプの起動回数を数日間連続で20%以上超えると、この異常がユーザーに通知されます。

考えられる原因

  • 1つのポンプが繰り返し水位を下げることができず、他のポンプに依存してサイクルを完了します
  • ポンプの故障、ポンプ制御の故障、または不適切なステーション構成により、1台のポンプが繰り返し起動します

評価用関連チャート

検査に関連するチャートの入手方法については、
尚、検査用の異常チャートはどこにありますか?尚、尚、尚、Event FAQs > Anomalies の下にあります

チャートの説明 ポンプの使用状況の詳細

チャートには、次のデータが表示されます。

  • ステーション内の各ポンプの運転ステータス
  • 水位があれば、

チャートの期間は、最大分解能で1日です。

  • 異常がアクティブな場合、チャートには前日が表示されます。
  • 異常が停止した場合、チャートには異常が発生した日が表示されます。

チャートでは、以下の項目を評価できます。

  • 異常の原因となった問題
  • 異常がまだアクティブな場合のステーションの現在の状態

チャートの説明 ポンプの起動回数

チャートには、ステーション内の各ポンプの毎日の始動回数が表示されます。チャートの期間は複数日です。チャートでは、以下の項目を評価できます。

  • 2つのポンプ間の始動回数の差の程度
  • 問題の発生頻度

チャートの評価、例1

チャート ポンプ利用率の詳細では、ポンプ2がサイクルを完了するためにポンプ1に頻繁に依存していることを示しています。

図 ポンプの始動回数は、ポンプ 1 の始動回数がポンプ 2 の始動回数よりも多いことを示しています。

チャートは、問題が過去1か月間に定期的に発生したことを示しています。

チャートの評価、例2

ポンプ利用率の詳細チャートは、非現実的なスパイクで測定された水位の不規則な傾向を示しています。このチャートには、水位を下げないポンプサイクルも頻繁に表示されます。この動作は、ポンプの制御に問題があることを示します。

ポンプの始動回数のチャートは、この問題が両方のポンプ、特にポンプ2の始動回数が多いことを示しています。

異常タイプの無効化

異常として識別された動作がステーションで正常である場合、異常タイプを無効にする必要があります。詳細については、以下を参照してください。 異常タイプを有効または無効にする方法?イベントFAQ > 異常 .

関連するFAQ

多くのユーザーが、イベント、アラーム、異常、インシデントについて同様の質問を受けています。