It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

ポンプ能力低下検出

この機能により、ステーションの1台または数台のポンプの能力が低下した場合、そのことがユーザー に通知されます。

ポンプ能力低下検出は、ウェットウェルポンプステーション用の機能です。この機能により、ステーションの1台または数台のポンプの能力が低下した場合、そのことがユーザー に通知されます。この機能は、能力の急激な低下と緩やかな低下を区別することができます。能力の損失には、ポンプの問題、または配管、カップリング、バルブなどの周辺機器の問題による可能性があります。この機能は、定常的なスタートとストップを繰り返すポンプに適しています。

この機能には以下のデータが必要です:

  • ポンプステータス
  • アナログ水位

この機能により、ポンプサイクル毎にポンプの能力が計算されます。その計算に従って、ポンプサイクル中のウェットウェルへの流入量が調整されます。ポンプサイクルが複数のポンプを起動させる場合には、この機能でポンプ能力を計算することができません。

各ポンプには2つのアラームおよび2つのグラフがあります。アラームおよびグラフは、以下の2つの測定値に関する情報を表示します:

測定説明考えられる原因
短期的なポンプ能力の低下この測定により、ポンプ能力の急激な低下を検出します。
  • ポンプ油圧または逆流防止弁の目詰まり
  •  逆流防止弁の機能不良
  • デリバリーパイプカップリングの漏れ
長期的なポンプ能力の低下この測定により、ポンプ能力の緩やかな低下を検出します。
チェックポイントは、ポンプが設置された時やオーバーホールされた時などに、ユーザーにより設定されます。
チェックポイントとは、この機能が能力低下の基準として使用する期間の開始日です。
  • ポンプ油圧系統の劣化
  • ポンプ油圧系統またはデリバリーパイプの緩やかな目詰まり
  • 逆流防止弁の異常

設定されている閾値より能力が低下している場合、アラームが作動します。閾値はポンプ能力の平均値に対するパーセンテージ値で表されます。設定で閾値を変更することが可能です。

この機能は営業担当者が有効化することができます。この機能は可変周波数駆動ポンプには対応していません。

関連するFAQ

多くのユーザーが、イベント、アラーム、異常、インシデントについて同様の質問を受けています。