It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ユーザー管理

ユーザーを追加してステーションを制御および監視

Secure Connectのお客様は、割り当てられた役割を持つ複数のユーザーを関連付けることができます。各役割には、Secure Connectで一連の権限があります。利用可能な機能と機能は、役割によって異なります。 

ユーザーロール

説明

カスタマー管理者 (CA)

ユーザーは、顧客に属するステーションおよびユーザーを管理することができます。

Visualização exclusiva do cliente (CVO)

ユーザーは、顧客に属するステーションについて以下のことができます:

  • ステーションの監視。

  • コールリスト内に入ること。

サービス担当者 (SP)

ユーザーは、顧客に属するステーションを管理することができます。

サービス担当者読み取り専用 (SPRO)

ユーザーは、顧客に属するステーションについて以下のことができます:

  • ステーションの監視。

  • ステーションメモの作成。

  • アラームの確認。

  • コールリスト内に入ること。

各顧客は、関連するステーションとSPおよびSPROロールを持つユーザーを管理する1つ以上のCAを持つことができます。CAは、AdminセクションのUsersページの下に新規ユーザーを追加できます。 

関連するFAQ

多くのユーザーが、ユーザー管理と顧客管理について同様の質問を受けています。