It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

EcoTouchの構成

ユニットは次の端子を介して RS-485 でこのデバイスに接続されます。

端子 説明
ST5ピン 5/6 RS-485(A)
ST5ピン 7/8 RS–485(B)
ST5ピン 3/4 GND
ST5ピン 9/10 終端 (120R)

 

終端は、ST5ピン9/10とST5ピン7/8との間のワイヤージャンパーにより有効にする必要があります。

  1. EcoTouch画面で、3ページのメニュー > I/O設定に移動します。
  2. Secure Connectモードをクリックします。
  3. オフまたはモニターのみまたはモニターとコントロールを選択します。
  4. Enterキーを押します。
  5. 通信パラメータを設定します。
パラメータ 設定
Modbus デバイスアドレス 1
ボーレート = 9600
パリティ なし
ストップビット 1