It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

磁束構成

通信モジュールはフローメーター上に設置する必要があります。詳細については、ModbusおよびRS 485通信モジュールのマニュアルを参照してください。

バスラインへのノイズ、障害、トラフィックを防止するため、終端スイッチをONに設定する必要があります。

  1. Magflux画面で、セットアップ>ディスプレイセットアップ>Modbus COMモジュール/通信に移動します。

    Modbus COM モジュール/通信の設定は、通信モジュールが接続されている場合に使用可能です。
  2. 通信パラメータを設定します。
パラメータ設定
ボーレート9600
パリティ偶数
ストップビット1
Modbus IDオフセット000

 

  1. OKをクリックします。
  2. セットアップ > ディスプレイセットアップ > ネットワーク/Modbusに移動します
  1. デバイスの追加をクリックします。
  2. デバイス1またはデバイス2を選択します。
  3. OKをクリックします。
  4. デバイスアドレスの変更をクリックします。
  5. デバイス1またはデバイス2を選択します。
  6. アドレスを設定します。
  7. OKをクリックします。
  8. ディスプレイID No.をクリックします。
  9. 番号を設定します。
  10. ディスプレイの番号をクリックします。
  11. 番号を設定します。
  12. OKをクリックします。
  13. 再試行の回数をクリックします。
  14. 数字を1ずつ増やします。
  15. OKをクリックします。
  16. Modbusの速度を「Low」に変更します。