Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
  • Hur Hot Springs sänkte vattenförlusten med 50 %

    Staden sänkte förlusten av icke-intäktsgenererande vatten med hjälp av avancerad digital teknik.

    Läs mer

  • Hantering av vattenutmaningarna i en ökenstad

    Hur Tucson Water kombinerar digitala lösningar med uråldriga tekniker.

    Läs mer

  • Hyrlösning håller reningsverk i gång

    Aktivslamfiltret säkerställde en högkvalitativ reningsprocess under pågående renovering.

    Läs mer

  • Digitala lösningar för översvämningsresiliens

    Tre innovatörer använder digital teknik för att påskynda klimatomställningen.

    Läs mer

  • Vattenbolag minskar antalet servicebesök med 50 %

    Fjärrinspektion ger teknikerna mer tid att fokusera på viktiga uppgifter.

    Läs mer

  • Liquid Assets: Industriell vattenhushållning

    Möt aktörerna som minimerar vattenrelaterade risker och ökar hållbarheten.

    Läs mer

  • Liquid Assets: Vattnets roll inom Pharma 4.0

    Digitala vattenlösningar hjälper läkemedelsproducenter att snabbare nå resultat

    Läs mer

Making Waves

Välkommen till Making Waves. Här hittar du artiklar om vatten från Xylem, ett globalt vattenteknikföretag med uppdrag att lösa vattenutmaningar.

Nedan kan du välja bland artiklar och blogginlägg inom olika ämneskategorier. Läs en av artiklarna under Redaktörens val, bläddra bland nyhetsfeeds eller använd filtreringsfunktionen i navigeringsfältet för att få tillgång till Making Waves alla artiklar och ämneskategorier. Du kan också prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om den underbara vattenvärlden.

 

Vattennyheter  Hållbarhet  Innovation  Net Zero  Vattenanalys             

 

Redaktörens val

Alla inlägg i One Minute in Water

Solving Water Affordability

"Advanced analytics and software solutions can help water operators solve water and meet the needs of low-income customers both affordably and sustainably.”...

Water Treatment Innovation for a Better Future

“We’re always looking for the overlaps between ecology, cost-efficiency and technological capabilities. When these all align, the impact can be spectacular.”...

Reinventing Drinking Water Systems through Data

“I wanted to test whether what I believed could impact human health and economic cost reduction with a company driving the digital transformation of water.”...

Driving Asset Performance Management Through the Power of Digital Solutions

“We partner with our customers to combine real-time sensing and condition data with advanced analytics that helps them maximize the 'risk-return on investment'...

Harnessing the Power of Technology to Improve Water Quality

“Understanding the quality of water in the environment is critical to water equity and sustainability, helping ensure communities have access to safe water.”...

Igniting Innovation

Igniting Innovation

“At Xylem we're committed to creating both economic and social value. Having that higher purpose brings a sense of real excitement. It’s more than just a job.”...