It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Secure Connect API

Secure Connectアプリケーションプログラミングインターフェース (API) により、外部システムからSecure Connect データにアクセスすることができます。APIを通じて以下の情報にアクセスできます:

  • アラームのデータ
  • ライブデータ
  • ステーションのデータ
  • デバイスのデータ
  • 顧客データ
  • ユーザーデータ

Secure Connect APIは、データ受信にのみ使用されます。ユーザーは、外部クライアントを追加することで、Secure Connect APIを介してデバイスを制御したり、データを編集したりすることはできません。

外部クライアントの追加

  1. Secure Connectにログインします。
  2. Admin> Customersに移動します。
  3. お客様を選択します。
  4. 外部クライアントタブに移動します。
  5. 追加ボタンをクリックします。
  6. 名前を入力します。
  7. 説明を入力します。
    説明を書くことは任意です。
  8. 保存をクリックします。

外部クライアントが作成され、ユーザーは一意のAuth0クライアントIDと1回限りのAuth0クライアントシークレットを受け取ります。クライアントシークレットは1回しか表示されないため、保存することが重要です。Secure Connect REST APIにアクセスするには、クライアントのシークレットが必要です。ユーザーがクライアントのシークレットを忘れた場合は、新しい外部クライアントを作成する必要があります。

APIドキュメント

Secure Connect APIドキュメントは、Secure Connectアプリケーションで入手できます。Secure Connect APIドキュメントにアクセスするには:

  1. Secure Connectアプリケーションにログインします。
  2. 右上隅のプロファイルアイコンをクリックします。
  3. 外部クライアントリソースをクリックします。
  4. APIリンクをクリックして、Secure Connect API YAMLファイルをダウンロードします。

ダウンロードしたファイルには、以下の情報が含まれています。

  • REST APIパス
  • リクエスト形式
  • 応答形式
  • スキーマ情報

Secure Connect認証メカニズムとSecure Connect APIの呼び出し方法の詳細については、外部クライアントリソースのインストールガイドリンクをクリックしてください。ダウンロードしたファイルには、以下の情報が含まれています。

  • 外部クライアントの設定
  • 認証用のJWTトークンの取得

関連するFAQ

多くのユーザーが、Analytics、Live Data、API、OPC UA Connectorについて同様の質問をしてきました。