-
Article
Dall’innovazione al vantaggio competitivo: come supportare davvero gli OEM nel mercato B2B
Scopri come Lowara supporta gli OEM con soluzioni integrate, automazione intelligente e strumenti digitali per ridurre complessità, tempi di integrazione e costi operativi. -
Article
Shared infrastructure, shared value
Discover how shared infrastructure helps data centres improve efficiency, strengthen resilience, optimise water and energy resources, and create long-term value for communities and operators. -
Article
Meno rumore, più comfort: l’evoluzione intelligente delle installazioni idrauliche
Scopri come Lowara hydrovar® X riduce rumori e vibrazioni negli edifici, migliorando comfort, efficienza energetica e affidabilità del sistema. -
Article
hydrovar® X per i sistemi industriali
Scopri come hydrovar® X migliora i sistemi di pompaggio industriali grazie al controllo intelligente delle pompe, alla gestione multi-pompa, all’integrazione SCADA, alla diagnostica avanzata e alla riduzione del costo totale di proprietà (TCO). -
Article
Ridurre le perdite idriche senza rifare la rete: il ruolo di hydrovar® X+ e HVX+ Smart Card Controller nelle grandi reti acquedottistiche
Scopri come hydrovar® X+ e HVX+ Smart Card Controller aiutano i gestori idrici a ridurre le perdite di rete (NRW), ottimizzare la pressione e migliorare l’efficienza energetica senza rifare gli acquedotti. -
Article
The driving force behind steel: Innovative pump technology
Discover how Lowara pump technology supports cooling, water reuse, pressure boosting, and energy-efficient water management in steel and metals plants. -
Article
HVAC energy efficiency: reducing consumption in existing systems with advanced control technologies
Strategies and technologies for modernising heating and cooling systems in residential and commercial buildings. -
Article
5 errori nella scelta di una pompa da pozzo
Le criticità più comuni negli impianti edilizi e come evitarle fin dalla progettazione -
-
Article
Oltre la pompa: come i circolatori intelligenti stanno trasformando le prestazioni degli impianti HVAC
Con la diffusione di pompe di calore, sistemi ibridi e applicazioni a portata variabile, le installazioni non sono più prevedibili come un tempo. -
Article
The cost you’re not measuring. How best-in-class efficiency minimises total cost of ownership
When pumping systems are not optimised (oversized duty points, fixed-speed operation, poor hydraulic matching to the actual load profile) every hour of operation is an hour of unnecessary electricity spend. -
Article
Il costo che non state misurando. Come l'efficienza top di gamma riduce al minimo il TCO
Campagna di upgrade delle pompe Lowara -
Article
PFAS e tecnologia delle pompe: fare chiarezza sulla complessità per i gestori del servizio idrico
-
Article
Basta rincorrere i guasti: la manutenzione programmata che fa la differenza
Un approccio strutturato alla manutenzione consente di ridurre i costi nascosti, prevenire i fermi impianto e migliorare la continuità operativa nel lungo periodo. -
Article
La normativa sulle acque sotterranee si fa più stringente: cosa cambia con la nuova direttiva UE per gli operatori di pozzi – e perché il controllo della pompa è decisivo
Con l'adozione della Direttiva (UE) 2026/805, l'Unione Europea ha rafforzato in modo significativo il proprio quadro normativo per la protezione della qualità delle acque, sottoponendo le falde idriche a un livello di controllo senza precedenti. -
Article
Powering the HVAC transition: how xylem is enabling the next generation of low-carbon buildings
As energy performance requirements tighten, the need for ultra-efficient pumping solutions is growing fast. Xylem’s ecocirc S, M and L circulators meet this challenge head-on. -
Article
Future-proofing data centres starts when minimum compliance stops
Data centres are under growing technical, regulatory and public pressure. Energy, water and carbon aren’t side issues to manage after commissioning. -
Article
Reflui civili: come scegliere tra pompe sommergibili e trituratori
Nella gestione dei reflui civili, la scelta della tecnologia di pompaggio non è mai neutra. -
Article
Resilienza idraulica urbana: perché il drenaggio è diventato un’infrastruttura critica
Scopri perché il drenaggio urbano è diventato un’infrastruttura critica e quali soluzioni tecniche adottare di fronte a eventi climatici estremi. -
Article
hydrovar® X negli edifici: affidabilità che si traduce in continuità del servizio
hydrovar® X, grazie al controllo intelligente della velocità e alla regolazione precisa della pressione, mantiene prestazioni costanti anche al variare della richiesta — nelle ore di punta come nei momenti di basso consumo. -
Article
L'irrigazione nell'edilizia: perché oggi l'efficienza e l'automazione partono dal cuore del sistema
L'irrigazione nell'edilizia: perché oggi l'efficienza e l'automazione partono dal cuore del sistema -
Article
HVAC: costruire meglio, consumare meno. Domande e risposte con il nostro esperto.
Come evolve l'HVAC nell'era della decarbonizzazione? Il nostro esperto risponde su pompe di calore, efficienza energetica, digitalizzazione e certificazioni EPD. -
Article
hydrovar® X: il risparmio che va oltre i kWh
Grazie alle funzioni integrate di protezione e monitoraggio, hydrovar® X contribuisce a prevenire anomalie prima che diventino problemi critici. -
Article
hydrovar® X: meno complessità operativa, continuità garantita
hydrovar® X integrates advanced control logic and intelligent pump management (even in multi-pump configurations) with a clear and accessible interface.