-
Article
Ridurre le perdite idriche senza rifare la rete: il ruolo di hydrovar® X+ e HVX+ Smart Card Controller nelle grandi reti acquedottistiche
Scopri come hydrovar® X+ e HVX+ Smart Card Controller aiutano i gestori idrici a ridurre le perdite di rete (NRW), ottimizzare la pressione e migliorare l’efficienza energetica senza rifare gli acquedotti. -
Article
The driving force behind steel: Innovative pump technology
Discover how Lowara pump technology supports cooling, water reuse, pressure boosting, and energy-efficient water management in steel and metals plants. -
Article
HVAC energy efficiency: reducing consumption in existing systems with advanced control technologies
Strategies and technologies for modernising heating and cooling systems in residential and commercial buildings. -
Article
5 errori nella scelta di una pompa da pozzo
Le criticità più comuni negli impianti edilizi e come evitarle fin dalla progettazione -
-
Article
Oltre la pompa: come i circolatori intelligenti stanno trasformando le prestazioni degli impianti HVAC
Con la diffusione di pompe di calore, sistemi ibridi e applicazioni a portata variabile, le installazioni non sono più prevedibili come un tempo. -
Article
The cost you’re not measuring. How best-in-class efficiency minimises total cost of ownership
When pumping systems are not optimised (oversized duty points, fixed-speed operation, poor hydraulic matching to the actual load profile) every hour of operation is an hour of unnecessary electricity spend. -
Article
PFAS and pump technology: cutting through complexity for water utility operators
Water is too essential - and the infrastructure that delivers it too critical - for anything less than full transparency and active partnership. Together, we are committed to ensuring that the equipment at the heart of your operations delivers not just reliable performance, but the confidence that comes from knowing exactly what is inside it, why it is there, and how it is being managed. -
Article
Il costo che non state misurando. Come l'efficienza top di gamma riduce al minimo il TCO
Campagna di upgrade delle pompe Lowara -
Article
PFAS e tecnologia delle pompe: fare chiarezza sulla complessità per i gestori del servizio idrico
-
Article
Basta rincorrere i guasti: la manutenzione programmata che fa la differenza
Un approccio strutturato alla manutenzione consente di ridurre i costi nascosti, prevenire i fermi impianto e migliorare la continuità operativa nel lungo periodo. -
Article
La normativa sulle acque sotterranee si fa più stringente: cosa cambia con la nuova direttiva UE per gli operatori di pozzi – e perché il controllo della pompa è decisivo
Con l'adozione della Direttiva (UE) 2026/805, l'Unione Europea ha rafforzato in modo significativo il proprio quadro normativo per la protezione della qualità delle acque, sottoponendo le falde idriche a un livello di controllo senza precedenti. -
Article
Powering the HVAC transition: how xylem is enabling the next generation of low-carbon buildings
As energy performance requirements tighten, the need for ultra-efficient pumping solutions is growing fast. Xylem’s ecocirc S, M and L circulators meet this challenge head-on. -
Article
Future-proofing data centres starts when minimum compliance stops
Data centres are under growing technical, regulatory and public pressure. Energy, water and carbon aren’t side issues to manage after commissioning. -
Article
Reflui civili: come scegliere tra pompe sommergibili e trituratori
Nella gestione dei reflui civili, la scelta della tecnologia di pompaggio non è mai neutra. -
Article
Resilienza idraulica urbana: perché il drenaggio è diventato un’infrastruttura critica
Scopri perché il drenaggio urbano è diventato un’infrastruttura critica e quali soluzioni tecniche adottare di fronte a eventi climatici estremi. -
Article
hydrovar® X negli edifici: affidabilità che si traduce in continuità del servizio
hydrovar® X, grazie al controllo intelligente della velocità e alla regolazione precisa della pressione, mantiene prestazioni costanti anche al variare della richiesta — nelle ore di punta come nei momenti di basso consumo. -
Article
L'irrigazione nell'edilizia: perché oggi l'efficienza e l'automazione partono dal cuore del sistema
L'irrigazione nell'edilizia: perché oggi l'efficienza e l'automazione partono dal cuore del sistema -
Article
HVAC: costruire meglio, consumare meno. Domande e risposte con il nostro esperto.
Come evolve l'HVAC nell'era della decarbonizzazione? Il nostro esperto risponde su pompe di calore, efficienza energetica, digitalizzazione e certificazioni EPD. -
Article
hydrovar® X: il risparmio che va oltre i kWh
Grazie alle funzioni integrate di protezione e monitoraggio, hydrovar® X contribuisce a prevenire anomalie prima che diventino problemi critici. -
Article
hydrovar® X: meno complessità operativa, continuità garantita
hydrovar® X integrates advanced control logic and intelligent pump management (even in multi-pump configurations) with a clear and accessible interface. -
Article
Data Center all’avanguardia
Come l'ingegneria water-smart sblocca l'efficienza energetica e la riduzione del carbonio -
Article
Dentro la rete Service: competenze, qualità e ricambi originali
Dentro la rete Service: competenze, qualità e ricambi originali – la mia esperienza -
Article
hydrovar® X: pensato per chi installa, non solo per chi progetta
Sistemi che funzionano perfettamente sulla carta possono diventare un problema reale in cantiere. Configurazioni complesse, interfacce poco intuitive, avviamenti lenti. Il risultato sono tempi lunghi, errori e costi imprevisti che ricadono su chi installa.