It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

分析

履歴データに基づいて十分に根拠のある意思決定を行う

Secure Connect は、接続されたデバイスのライブデータと接続ステータスを表示します。アプリケーションはデータを保存し、経時的なデータの分析用にトレンドグラフが表示されます。

ステーション分析では、異なるデータポイントの時系列が表示されます。チャート設定により、時系列より下のステーションイベントを視覚化できます。この機能により、ユーザーはデータと特定のイベントを関連付けることができます。

ある期間に発生したさまざまなイベントの概要を把握するために、分析ページにはイベントカウントチャートが表示されます。イベントは、データポイント時系列で視覚化することもできます。

ユーザーは、最低解像度の1分まで解像度を選択できます。 これは、設置されたデバイスではなく、ステーションの接続によって制限されます。分解能を1分に設定した場合、データは少なくとも1分ごとに更新する必要があります。分解能を10分、1時間以上に設定した場合、データの更新にも時間がかかることが予想されます。

チャートのデータポイントを視覚化して比較

分析にはさまざまなグラフタイプがあります。これらはデータポイントプロット、カウンタデルタ、状態カウントと利用率です。使用可能なグラフのタイプは、ステーションの構成、設置されているデバイスとセンサーによって異なります。グラフは、比較のために同じチャートで組み合わせることができます。分析ページでは、履歴データを表示し、すべてのライブデータを1つのCSVファイルにダウンロードすることもできます。

データをエクスポートして他のツールで分析する

ユーザーは表示するチャートを選択し、アプリケーション外でさらに分析するためにデータをエクスポートできます。

関連するFAQ

多くのユーザーが、Analytics、Live Data、API、OPC UA Connectorについて同様の質問をしてきました。